This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:板载测试的操作支持。

Guru**** 2835565 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/612553/trf3722-operational-support-on-board-testing

器件型号:TRF3722

我们的客户在 IQ 调制器 IC TRF3722上工作 、面临载波抑制和振幅不平衡方面的问题。

使用 600Hz 的 I、Q 信号和2670MHz 的 LO 频率运行 TRF3722 IC 时、请查看随附的图。

与 TRF3722 IC 相比、使用正常混频器运行时的频谱图很好。

请帮助我们了解与正常 mixer.e2e.ti.com/.../Normal_5F00_Mixer.zipe2e.ti.com/.../TRF3722.zip 相比、TRF3722 IC 的性能降级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将对此进行研究。

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我尝试在自己的设置上重现问题后、客户遇到的问题似乎是共模偏移和增益不平衡。 我建议让客户尝试使用 I & Q 设置、直到他们找到最佳配置。 我已在尝试重现此问题的屏幕截图中添加了屏幕截图、以展示在 TRF3722上实现适当的共模失调电压和增益平衡的重要性。

    无调整:

    并进行调整

    此致、

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oscar、

    现在、我使用四个电位器来改变 i+、i-、Q+、Q-的共模电压。 输出仍然不满意。

    我们知道您用于生成上述捕捉的测试设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nirmala、您好!

    该共模电压是否是您要更改的唯一设置? 为了提高输出的性能、您可能还需要修改 I/Q 振幅和相位的平衡。

    在我的测试设置中、我使用 ESG 矢量信号发生器将两个音调(1.2KHz 间距)注入具有2.67GHz LO 的调制器。 我不知道确切的设置、因此我尝试尽可能地复制。 您能否分享您设置的详细信息、以便我更好地了解整个情况?

    最后、当您改变共模电压时、您是否在输出端看到任何变化?

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯卡:

    我们通过 FPGA、DAC、2个级联 LPFS 和运算放大器电平转换器为 TRF3722提供 I、Q 信号。

    我们仅更改了共模电压、但我们能够观察到输出差异非常小、这不符合预期。

    FPGA 将两个600Hz 余弦信号生成到 DAC 的 I、Q 分支中。

    请发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nrimala、您好!

    虽然调整共模电压可提供更好的载波抑制性能、但这对边带抑制的影响很小。 您是否厌倦了更改 I/Q 振幅和相位等任何其他设置? 这将对边带抑制产生最大影响。

    此致、

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oscar、

    我要将 i+、i-和 i+、Q+信号图附加到 TRF3722。

    我们可以观察到没有振幅或相位误差。

    请发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BS:

    您的原始屏幕图对我来说看起来很奇怪。 在典型的调制器输出中、您将看到所需的边带(本例中为2.67GHz + 600Hz)、载波馈通组件(本例中为2670GHz)和抑制的低边带(本例中为2.67GHz - 600Hz)。 您的屏幕截图显示了低振幅且无边带抑制。

    如果第一个 O 示波器图是 i+和 i-则没有问题。 如果第2个 O 示波器图是 I 和 Q、则这些信号应该是正交的。 如果它们不是正交的、则不会得到边带抑制。

    它看起来也存在一些其他 PLL 问题。 验证器件是否设置为分数模式、并具有相对较高的 PFD 设置(20-35MHz)。 信号摆幅看起来正常、但尝试衰减几 dB 以查看是否有任何改进。 高谐波含量和低基波振幅看起来像是器件过驱。

    -RJH