This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:共模电压峰峰值

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/613718/trf3722-peak-to-peak-common-mode-voltage

器件型号:TRF3722

我目前正在尝试在发送器设计中实现 TRF3722调制器。  数据表指定了0.25V +/-0.25V 的 VCM。  这是否意味着共模输入电压的峰峰值范围只能介于0V 和0.5V 之间?  是否为基带输入定义/推荐了峰间输入电压?

提前感谢。

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon:

    不可以、VCM 范围只是0 - 0.5V。  您可以标称摆幅在1Vpp 左右。  更好的也是可以的、但您将开始看到线性性能在输出上降低。

    -RJH