This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW38J84EVM:EVM 兼容性

Guru**** 2486445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/611104/tsw38j84evm-evm-compatibility

器件型号:TSW38J84EVM

大家好、

一位教授问:

"其中一名学生对连接 TSW38J84EVM 有疑问。 我们在 Mathlab 中实现了 IQ 调制器、但现在我们需要向 IQ 调制器评估板发送数据。 从阅读用户手册中的快速入门指南来看、似乎需要 FPGA。 本指南推荐使用 TSW14J56 FPGA 板。 我们无法使用此板、也没有为此板支付费用的预算。 我们有一个 Xilinx Basys 3电路板、这是否适用于 TSW38J84EVM 评估模块 GUI? 如果是、您是否可以提供一些代码以便我们将 Basys 3板与评估模块配合使用? "

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaustuh、您好!

    遗憾的是、我们无法提供任何现有代码来允许其 Xilinx Basys 3板连接到 GUI。

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oscar、

    感谢您的回答。

    但是、您能否告诉我该电路板是否与 TSW38J84EVM 兼容? 因为在用户指南中提到 TSW38J84EVM 与包含 FMC 连接器的电路板兼容。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaustuh、您好!

    与我们的 EVM 兼容性所需的主要要求之一是 FPGA 具有 JESD204B 支持。 通过查看其 JESD204 IP 上的 Xilinx 网页、可以看到支持 Basys 3板上的 Artix-7 XC7A35T FPGA。 我看到的主要问题是、如果没有 FMC 连接器、就无法轻松在 FPGA 板和 EVM 之间创建接口。 因此、FPGA 板确实具有 JESD204B IP、但可能需要在 FPGA 板上进行硬件修改。

    此致、

    奥斯卡