This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:TRF3722输出

Guru**** 2485765 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/610155/trf3722-trf3722-output

器件型号:TRF3722

您好!

我看到来自 TRF3722器件的奇怪输出。 它配置为使用50MHz 的基准在3GHz 时生成音调。 输出以正确的频率(3GHz)为中心、但会产生大约30MHz 的等间隔音调。 我已经仔细检查了所有电压是否正确、并且部件焊接是否良好。

我看到锁定检测为高电平、但环路滤波器的 Vtune 信号如下所示:

我在其他几个板上也有相同的设计、但我没有这个问题。 您以前是否看过类似的内容、或者是否了解可能发生的情况?

-ESS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来您有一些信号泄漏到 I/Q 输入端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VTune 肯定会出现什么情况。 这应该是一个固定电压、表示调制器已锁定到一个频率。 当 Vtune 像屏幕截图所示那样振荡时、VCO 将无法精确锁定到固定频率、并将在一定频率范围内扫描。

    我的第一个建议是将"CAL_CLK_SEL"调整为128。 这将增加校准时间、以获得更准确的结果。 如果这不起作用、我还建议打开外部环路滤波器并施加干净的固定电压、例如1V、以观察您是否能够实现稳定的输出频率。 VCO 频率可能有点随机、但此处的目的是观察您是否能够获得固定输出。

    您还说过、您在其他几个电路板上采用了相同的设计、此电路板上是否有任何频率与 VTune 的振荡频率相匹配的内容? 耦合到外部环路滤波器中的东西?

    此致、

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议!  

    1) 1)我最终向 VTune 注入了1V 信号、这确实会产生单个音调(接近我的例外位置、~5MHz 关闭)。 该音调在大约1MHz/min 的频率下漂移较低、这可能是因为它没有锁相?

    2) 2)我尝试使用不同的寄存器设置;我在将 CAL_CLK_SEL 更改为128并使 CP 电流加倍时看到了一些有趣的事情...我实际上能够看到音调(恰好是我预期的)。 但是、如果我等了大约一分钟、这个音调最终会降低频率、并且我可以看到每110kHz (与 VTune 信号相同的频率)开始出现小尖峰。

    当我开始使用这种方法时、会发生一些非常好奇的事情...如果我用手指触摸了芯片、我会看到音调回到我预期的方向、让它继续下去会再次漂移。 现在、我很好奇部件是否未连接到其下方的接地焊盘、从而可能导致部件过热。 我不确定这对电荷泵有什么作用、或者它与 VTune 振荡有何关联。

    我会在找到更多内容时更新您的信息...

    此致、
    ESS