This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3705:TRF3705和 TRF37T05之间有何差异。

Guru**** 2867090 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37T05, TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/610924/trf3705-what-is-the-difference-between-trf3705-and-trf37t05

器件型号:TRF3705
主题中讨论的其他器件:TRF37T05

你(们)好

这是在 WS 的 Hs Koh。

我有疑问。

我认为  TRF3705和 TRF37T05  与规格非常相似。

TRF3705和 TRF37T05之间的区别是什么?

请告诉我。

谢谢、

HS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个器件具有相同的性能。  唯一的区别是 在断电模式下、基本上 TRF37T05 不 会使整个芯片断电。 TRF37T05能够通过更好的方式使用以前经过优化的光化 Carrer 进给进行恢复。 此功能适用于 TDD 应用。

    此致、

    奥斯卡