This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765:4路输出相位对齐。

Guru**** 2485755 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF3765, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/608063/trf3765-4-outputs-phase-alignment

主题中讨论的其他器件:TRF3765

您好!

请告诉 我 TRF3765的4个输出在 PLL 锁定后是否相位对齐?  

非常感谢。

Parker

+8610 1381111174507

strongfei@163.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fei、

    尽管 TRF3765的所有4个输出都有一个公共 LO 源、但它们不会进行相位对齐。 每个输出之间存在固有延迟、这将导致给定频率下的特定相移。 如果您需要对齐所有4个输出、那么我建议使用电源分离器。

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oscar、

    感谢你的帮助。
    我正在设计一个具有2个 adc12j4000的同步 ADC 数据采集板。 采样频率为4GHz、
    并且每个数据转换器的器件时钟(4GHz)相位需要对齐。您会推荐吗
    是否有芯片或电源拼接?


    非常感谢。

    Parker

    +8610 1381111174507

    strongfei@163.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    微型电路是低功耗分离器的良好来源。 请注意、根据您的频率、它们可能是任何输出中的延时时间、可通过电路板曲折进行补偿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Barkley

    感谢您的推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要注意的一点是、4路分离器的每个输出功率将比初始电平低大约6dB、这可能太低、无法驱动 ADC。 您可能需要将信号提升到分离器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barkley、

    感谢您的通知。