This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410LEVM:LO 输出功率更改-通过更改寄存器 R45

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L, LMX8410LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1184131/lmx8410levm-lo-output-power-change---by-changing-register-r45

器件型号:LMX8410LEVM
主题中讨论的其他器件:LMX8410L

我们正在使用 LMX8410L DEMOD 并尝试更改寄存器 R45以控制 LO 功率。 但是、从下面的屏幕截图中可以看到、TICS Pro 没有为 LMX8410L 显示 R45。

 

请给出我们所做的错误或旁路的建议。

谢谢

AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    LMX8410L DEMOD 不具有软件控制的 LO 输出功率变化、它需要由硬件控制、从而在集电极开路输出上实现电阻上拉或电感上拉。

    在 LMX8410LEVM 中、电阻器 R54和 R55未组装、如果需要 LO 输出、则需要放置这2个电阻器(R54和 R55)。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal