This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:TI JESDIP SYSCLK 要求

Guru**** 2608905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1183700/afe7444-ti-jesdip-sysclk-requirement

器件型号:AFE7444

您好,

我 正在以10Gbps 速率在定制板上实现 JESDIP。

我注意到在 TI JESDIP 中需要两个时钟。

1.管理时钟。

2.系统时钟  

我们的板上没有来自同一个源的两个时钟。

请告诉我 SYSCLK 的替代方案。

此致、

Ganesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    如果不需要确定性延迟、则可以将 Rx 和 TX 系统时钟更改为 mgt_Rx/TX_usrclk2。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的意见。

    我将进行相同的测试并告知您。

    此致、

    Ganesh Singh