请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS58J64 工具/软件:Linux
您好!
如何通过软件切换 JESD204通道。 例如、 通过配置寄存器41h 将 JESD204通道 A 切换到 ADCB、将 JESD204通道 B 切换到 ADCA。
我尝试通过0xa0、0x0a 或0xAA 向 SERDES_XX 页面上的寄存器0x41写入数据;但我没有看到任何变化。
请帮助我切换 JESD204通道。
谢谢