This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58J63:电源噪声要求

Guru**** 2824085 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58J63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/736620/ads58j63-power-supply-noise-requirements

器件型号:ADS58J63

您好!

我正在设计一个单板中包含许多 ADS58J63的板。 请告诉我有关电源的要求是什么、例如最大纹波等、以实现 ADC 的最佳性能。

此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基兰:

    我没有关于与电源要求相关的'J63的任何特定数据。 我确实有一些一般性建议。 'J63使用 LDO 为相应的电源轨供电。 这是保守的高性能方法。 还可以直接使用直流/直流转换器、同时考虑一些设计注意事项、以隔离电源并滤除开关电源杂散。

    在任一种情况下、我都建议使用我们在 EVM (Murata NFM31PC276B0J3)上使用的铁氧体磁珠滤波器。 该器件提供电源隔离和滤波、具有大约2MHz 的陷波、其中有许多直流/直流开关杂散。

    您可以参考应用手册: www.ti.com/.../slaa461。 本应用手册讨论了 ADS41xx ADC 的电源注意事项。 尽管它与您的目标 ADC 不同、但这些概念将适用。

    -罗素