This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017EVM:TRF372017EVM

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017EVM, TRF372017, TRF3722, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/733685/trf372017evm-trf372017evm

器件型号:TRF372017EVM
主题中讨论的其他器件: TRF372017TRF3722DAC38J84

我对 TRF372017EVM 数据表第6页有两个问题( www.ti.com/.../slwu068a.pdf)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有答案。 -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我看到答案、您是否介意?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我看到问题、您是否介意?

    我对我的母语回复表示歉意...因为我在原始帖子中没有看到问题、所以我觉得有点有趣。  -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 不知为何我的帖子中有两个问题似乎消失了,我注意到了这一点,我想知道你是如何得到答案的;)

    Q1:为什么 R2、R3、R10、R11电阻值为1uf (????) 和 SMA J3、J4、J9、J10输入端接0.1uF (C31、C32、C8、C9)电容(尽管它们是 DNI)。

    Q2.1:我们希望使用单端仅正交信号(来自50欧姆 ARB)来驱动 TRF372017。 波形。 发生器)。 我应该如何端接评估板。

    Q2.2:在最终设计中,我们将仅通过 交流耦合 FMC144 (图9中 DAC 具有20mA 满量程电流源)模块来驱动 TRF372017单端和正交。 终止此驱动器 TRF372017的任何建议。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知怎么说、我遇到了一些不存在的问题、这次的数字哈哈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马希尔:

    Q1:TRF3720需要1.7V 的共模电压。 该电压可以来自 BB I/Q 源(如 DAC)、也可以在内部生成。 EVM 的默认配置是在内部生成、因此需要交流阻断电容器。 或者、可以使用电阻器替换电容器、并且可以在外部提供 VCM。

    还有另一个选项可通过测试点 TP14、15直接提供共模电压。 如果采用此选项、则将放置串联电阻器 R74、R75、R79、R80、将串联电容器更改为0欧姆、并可选择放置旁路电容器 C8、C9、C31、C32。 这些电容器还为 VCM 提供分压器选项、以更好地设置 VCM。

    Q2.1:您只需以50欧姆的电阻端接未使用的端口。 请注意、您将看到增益下降6dB、仅驱动其中一个差分端口。

    Q2.2:由于前面提到的增益下降6dB、我不建议在单端模式下运行 TRF3720。 我不确定 FMC144基准与 DAC 有何关系。 我确实看到了 Abaco 的一个使用 DAC38J84的参考设计。 如果这是卡、那么您可以以差分方式连接这些器件、并在一定程度上设置 DAC 的共模电压。 如果您真正使用 DAC38J84作为源、则还有另一个器件 TRF3722、它使用0.25V VCM、可以直接与该 DAC 连接。 TRF3720和 TRF3722的产品文件夹中的 TI 网络上有几个应用手册、介绍了与不同类型 DAC 的接口。

    如果必须操作单端、则可以以50欧姆的电阻端接未使用的端口。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJ:

    感谢您的详细回答。 现在、我对该器件有了更好的了解。

    对于 Q2.2、我们将使用4DSP UM047 - FMC144模块。 该器件采用交流耦合(不是与 DAC38J84进行直流耦合)、具有4:1转换器单端输出。 我们计划使用具有内部 VCM 生成功能的直流阻断电容器。

    正如您建议使用差动驱动信号时所说、我们正在使用另一个1:4中心抽头变压器来评估解决方案、从而将单端信号转换为平衡的差动信号。 希望这将起作用。

    祝你一切顺利。