This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2110:设计问题

Guru**** 2483955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/642325/lmh2110-design-question

器件型号:LMH2110

你(们)好

我的客户采用 LMH2110来检测 PA 输出功率。 块如下所示。 PA 输出功率为1W、客户需要通过耦合电路为 LMH2110提供40mV 输入。 您能否帮助分享如何设计耦合电路来实现这一点? 非常感谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    我们已收到您的问题、有人将于周一作出回复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    我的客户需要修复设计。 请帮助确保支持者在您的星期一之前回复。 非常感谢!

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    有关设计注意事项的应用手册、请访问 :www.ti.com/.../tida-00897。 客户需要从商用器件系列中确定具有正确耦合因子的方向耦合器组件。

    此致
    Matthias