This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769:AFE7769QMCLO 校准不会生效

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1185871/afe7769-afe7769qmclo-calibration-does-not-take-effect

器件型号:AFE7769

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

TxIQMC 校准 TxA 至 FBAB、TxC 至 FBCD
device.writeReg (0x14、0x04)
device.writeReg (0x108、0x01)
device.writeReg (0x109、0x00)
device.writeReg (0x14、0x00)

#TxIQMC 校准 TxB 至 FBAB、TxD 至 FBCD
device.writeReg (0x14、0x04)
device.writeReg (0x108、0x01)
device.writeReg (0x109、0x01)
device.writeReg (0x14、0x00)

没有通道连接到 FB
device.writeReg (0x14、0x04)
device.writeReg (0x108、0x01)
device.writeReg (0x109、0x02)
device.writeReg (0x14、0x00)

当前 TX1和 TX2的校准无效。 验证寄存器读取和写入是否正常、反馈通道切换是否正常。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    过去几天、我们一直通过微信与宏信的工程师讨论这个问题。  我们计划本周在 AFE7769EVM 上使用其启动脚本尝试 txIQMC 函数、并查看其是否正常工作。  根据我们的测试结果、我们将与客户讨论如何解决此问题。