This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:TDD 模式问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1187048/afe7950-tdd-mode-question

器件型号:AFE7950

你好。

TDD 模式(使用 TXEN1、RXEN1)是否在 Tx 测试模式或 JESD 内部回路模式下工作?

我在 Latte 中设置 TDD 模式、如下所示。 是否需要更多设置?

  sysParams.modeTdd = 0

  sysParams.RRFMode = 5

  sysParams.jesdSystemMode =[3、3]

   sysParams.gpioMapping['h15']= ['TXATDD']   

   sysParams.gpioMapping['E7']= ['RXATDD']   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB Woo、您好!

    如果 TDD 输入为高电平、则对于接收或发送通道、该通道将处于活动状态。 如果该通道为低电平、则该通道将进入待机模式。 此功能在 Tx 测试模式和 JESD 内部环回模式下也起作用。

    上述设置足以设置 TDD 引脚。 请注意、您仅使用 GPIO 控制 TXA 和 RXA 通道。 如果您也希望使用相同的引脚控制其他通道、则应按如下方式进行更新:

    sysParams.gpioMapping['h15']=['TXATDD'、'TXBTDD'、'TXCTDD'、'TXDTDD']

    sysParams.gpioMapping['E7']= ['RXATDD'、'RXBTDD'、'RXCTDD'、'RXDTDD']  

    此致、

    Vijay