This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:DAC38RF82是否可以在没有 SYSREF 的情况下运行?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1185836/dac38rf82-can-dac38rf82-operate-without-sysref

器件型号:DAC38RF82

您好专家、

如果客户 没有多个芯片来同步或确定性延迟需求,他们是否可以忽略 SYSREF+/-,例如悬空或连接到 GND?

此外,我们看到寄存器0x24和0x5C SYSREF_MODE 可以设置为“请勿使用 SYSREF 脉冲”,这两个寄存器是否唯一需要注意?  

请帮助 澄清 DAC 是否可以在没有 SYSREF+/-输入的情况下成功启动并设置0x24/0x5C 寄存器。

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    在 DAC38RF82内部、 时钟分频器块和 JESD 块仅具有 SYSREF 同步的选项。 为了保证同步、至少需要两个 SYSREF 脉冲。  不应使用这两个寄存器的"请勿使用 SYSREF 脉冲"选项。  

    根据数据表、该器件仅支持子类1模式、这需要 SYSREF 输入。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim:

    如果 SYSREF 是 DAC38RF82的必备器件、我们是否可以使用内部 SYSREF 发生器(LCMGEN)的功能?

    如果是、您能否显示 "其他配置"页面的寄存器0x10~0x12设置?

    请举一个例子、帮助我们实现这一目标。

    谢谢。

    此致、

    姚华   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    姚华

    不建议使用此方法。 此功能将用作测试功能、不建议用于设计。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim:

    明白了、谢谢。