This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF86:DAC38RF86EVM 上板载 VCXO 时钟模式(CMODE4)的文档

Guru**** 2811705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1185975/dac38rf86-documentation-for-on-board-vcxo-clock-mode-cmode4-on-dac38rf86evm

器件型号:DAC38RF86

大家好、

我使用 与 TSW1456 Rev E 相连的 DAC38RF86EVM、其中 DAC 用于生成波形。  我想在不提供外部时钟的情况下使用 DAC、从而使用 文档中提到的板载 VCXO 时钟模式(CMODE4)。 然而、在浏览文档时、显示的设置示例和步骤只针对两种模式显示: 具有 高振幅时钟(CMODE1) 的直接外部时钟模式和片载 PLL 时钟模式(CMODE3)。 我尝试根据 CMODE3的指令运行设置并更改 VCXO 时钟模式所需的位、但仍然无法在相同模式下使用 DAC 生成图形。 是否有任何单独 的 VCXO 模式文档或硬件/软件所需的更改,或者它是否非常接近片上 PLL 时钟模式减去外部时钟?

感谢您的考虑并期待您的回应。

谢谢、此致、

Vaibhav Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、  

    CMODE4也称为"保持模式"、因为它基本上为 VCXO 提供固定电压、不会将其置于具有外部基准的环路中。 请注意、由于 VCXO 通常用于具有良好频率稳定性(接近相位噪声)的参考时钟的 PLL 中、因此系统的接近相位噪声(以及因此的抖动)将非常高

    我已附上一个配置文件、您可以将其与 EVM 软件配合使用、该文件将使您保持状态。 它将 PLL 2中的 VCO 锁定为2949.12MHz、然后将分频出的368.64Mhz OUT DCLK4发送到 DAC。 您应该能够从此处锁定 RFDAC PLL。

    此致、  

    Matt

     e2e.ti.com/.../LMK_5F00_DUALLOOP_5F00_HOLDOVER_5F00_368.64MHZ-DACCLK.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速校正。 DCLK2而不是 DCLK4。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我将使用此配置文件访问 DAC、并更新结果。 非常感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、我使用提供的配置文件运行 DAC、并且能够在板载 VCXO 时钟模式下对其进行设置。 我尝试从 DAC 发送100MHz 正弦脉冲(使用 DAC 作为信号发生器)、使用单 DAC 模式。 但是、我无法从 DAC 中获取该图形。 我将分享 DAC GUI、HSDC Pro 设置和 DACEVM 板的屏幕截图以及示波器上接收到的用于参考的图形。 我还需要进行一些其他更改、以便 DAC 能够发送正弦脉冲吗?  它是否与文档中所示的 NCO 或混频器设置的更改相关? 再次感谢您的帮助。  

    出于这些目的、我要针对 GUI 执行的基本步骤为:

    1) 1)切换 DAC 复位 B 引脚、加载默认值、然后加载提供的配置文件、配置 DAC、在 DAC GUI 中复位 JESD 内核和触发 SYSREF

    2) 2)使用 I/Q 多音调发生器在 HSDC Pro 中创建100MHz 音调、并使用"发送"按钮将其发送

    3) 3)复位 JESD 内核和触发 SYSREF。