This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2110:LMH2110 - 20- 6000MHz 工作频率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH2110, LMH2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/711500/lmh2110-lmh2110---20--6000mhz-operating

器件型号:LMH2110
主题中讨论的其他器件: LMH2120

您好!

我想在我的新卡上使用 LMH2011来检测  整个20 - 6000MHz 频带中的信号

 我需要知道

1. LMH2011是否推荐用于新设计?

2.是否有任何对宽带(20 - 6000MHz)元素匹配的需求 ?

3.我可以得到 E.V.B 吗?

此致!
AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    为了确保这一点、您提到的是部件 LMH2110?

    1.是的

    2. LMH2110的输入频率范围为50MHz 至8GHz。 LMH2120的输入频率范围为50MHz 至6GHz (这是您想要的吗?)。 通常、无需外部组件、但您可以在 Vout 引脚上添加低通滤波器以降低噪声。 对于需要附加组件(射频输入端的电阻分压器)的应用、请参阅数据表的第27页。

    3.是的、评估板可从此处获取。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Dan!

    2.在图7中、您可以看到射频输入阻抗随频率的变化很大、因此我有点困惑、根据图7、似乎它在高达6GHz 时不匹配  

    此致!
    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好、如果您能回答我的问题、我将不胜感激、这非常紧迫。

    此致!
    AVI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    我很抱歉、但我不确定问题是什么。 阻抗会随频率的增加而变化。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    根据图7、高频时的阻抗不是50欧姆、因此如何在高频时将 LMH2110匹配为50欧姆而不使用匹配元件?

    此致!
    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    如果 LMH2110将在标准阻抗偏离的位置运行、则必须使用匹配元件进行补偿。 请参阅数据表第27和28页的应用部分(8.2.2)。

    这展示了如何使用串联电阻器来提供衰减、但该概念也与匹配网络相关。 您还需要考虑电容响应(-X)的补偿。

    此致、

    Dan