This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找适合1GHz 和6V p-p 输入、低失真源跟随器的 FET

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/713643/seeking-fet-suitable-for-source-follower-at-1ghz-and-6v-p-p-input-with-low-distortion

寻找适合1GHz 和6V p-p 输入、低失真源跟随器的 MOSFET。 是否存在参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚瑟

    感谢发帖、我们没有能够以1GHz 进行开关的高速分立式 MOSFET、我们的器件都是功率 MOSFET、而不是射频类型的器件。 我已将此内容转发给我们的高速运算放大器团队、以查看他们是否有能够帮助您解决问题的产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    我们也没有任何类型的 FET 开关器件。 您最终会在应用中寻找哪种类型的输出? 我们可能有一个合适的放大器。

    此致、