This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻求一个能够向100欧姆负载提供超过2V p-p 的模拟缓冲器

Guru**** 2482775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/707938/seeking-an-analog-buffer-capable-of-delivering-in-excess-of-2v-p-p-to-a-100-ohm-load

我正在寻找 一个能够向100欧姆负载提供超过2V p-p 的模拟缓冲器(单位增益)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    您是否在寻找运算放大器建议或缓冲器电路设计建议?

    有关电压跟随器电路和运算放大器建议、请查看我们的指导手册: www.ti.com/.../slyy137.pdf
    (第5页、针对电压跟随器电路)

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚瑟

    我们可以选择电源总线值吗?还是您已经选择了电源?
    所需的最大频率是多少? DC 值是否可以丢弃或必须保存?
    这些因素的优先顺序是什么:成本、尺寸、组件数量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道频率范围是20kHz 到1GHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源电压可以是任意值。 我不知道频率范围是30kHz 到1GHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arthur

    1GHz 技术改变了一切。

    开始查看这里。 www.ti.com/.../products.html
    当您找到所需的器件时、请使用该器件型号发布新问题、以便相应的工程师作出响应。

    未提供器件型号的一般问题将分配给增益带宽小于50MHz 的通用放大器器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是一些 MMIC 放大器使用射频扼流圈、但为了覆盖50kHz 至1GHz 的频带、由于较低频率需要较大的电感值、因此不会使用单个扼流圈、但这意味着自谐振频率较低。 因此、没有单个扼流圈覆盖整个频带。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    问题是所有这些射频增益块都需要一个电感器来提供并联电源。 由于自谐振、单个电感器无法覆盖从100KHz 到1GHz 的范围。

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚瑟

    我启动了这个相关的主题。 e2e.ti.com/.../712539
    虽然这不是解决方案的直接途径、但它将会让工程师知道如何解决这一应用难题。

    如果该线程有用、请将两个线程标记为已应答。 谢谢!