This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求在1GHz 频率下具有20dB 增益的放大器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6554, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/711120/seeking-amplifier-capable-of-20db-gain-at-1ghz

主题中讨论的其他器件:LMH6554THS3491

寻求在50kHz 至1GHz 范围内具有20dB 增益的放大器、该放大器可由固定电压供电、并允许高达2Vp-p 的输出摆幅进入50欧姆或尽可能接近此要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    如果我需要单端、我将使用 THS3491;如果我需要差分、我将使用 LMH6554。 请注意、由于它们是电流反馈放大器、因此它们没有固定的 GBWP。

    此致、

    肖恩