This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW38J84EVM:FMC 和通过 TSW38J84EVM 上5M80ZT100 CPLD 的器件之间的 SPI 连接

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, DAC38J84, TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/710952/tsw38j84evm-spi-connections-between-fmc-and-devices-passed-through-the-5m80zt100-cpld-on-the-tsw38j84evm

器件型号:TSW38J84EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828DAC38J84TRF3722

我们使用连接到 Xilinx Ultrascale+MPSoC Z102的 TSW38J84EVM 模块、并打算通过 SPI 信号对 LMK04828和 DAC38J84进行编程、SPI 信号通过 FMC 连接器进行连接、而无需通过 GUI 对 SPI 寄存器进行编程。  我们需要一些有关 FMC 和通过这些信号的器件之间的 CPLD 的信息。  TSW38J84EVM 上是否有关于传递来自 FMC 的 SPI 信号的 CPLD 的任何文档?  

我们需要回答的问题:

当 SPI_SELECT 设置为高电平时(通过跳线 JP3)

来自 FMC 的 SCLK 是否被传递到 LMK04828和 DAC38J84?

FMC_SDO 是否同时传递到 DAC_SDO 和 LMK_SDO?

FMC_SDIO 是否会同时传递到 DAC_SDIO 和 LMK_SDIO?

FMC_SEN_DAC 是否连接到 DAC_SDENB、FMC_SEN_LMK 是否连接到 LMK_CS?

当 SPI_SELECT 为高电平时、5M80ZT100上的哪些引脚会连接 FMC_B5和 FMC_B6引脚?

如何通过 FMC 的 SPI 接口(如果完全是)控制 TRF3722 SPI 接口引脚?

FMC_DIR_CONTROL 的作用是什么?

请通过回答这些问题或通过介绍 TSW38J84EVM 上5M80ZT100用法的文档告知我。

谢谢、

Troy Robinson

913-440-2279

troy.robinson@garmin.com