This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:TRF3722 VCC_TK?

Guru**** 2482795 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF3722EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/709380/trf3722-trf3722-vcc_tk

器件型号:TRF3722

设计。

TRF3722EVM 的 VCC_TK 具有5V 优于3.3V 的特性。
是否有比较 VCC_TK 3.3V 和5V 输出的数据?
在数据表上、所有特性都是在施加5V 电压(线性(P1dB、OIP3)、相位噪声)的情况下测量的
TI 是否建议使用5V 电压?
为什么 TI 建议使用5V 电压?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5V 电压箱提供稍好的相位噪声性能。 它在~100kHz 至~10MHz 偏移(VCO 性能占主导地位)之间大约优于1.5至2dB。 TI 建议使用5V 谐振电路、因为这可提供最佳的相位噪声性能、但在3.3V 下运行是完全可以接受的。