This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2110:LMH2110

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/687598/lmh2110-lmh2110

器件型号:LMH2110

我使用 LMH2110在直流到8GHz 范围内监控高达20W 的功率。  为了降低探测器的功率、我使用与输出射频并联的电阻分压器、探测器的输出降至低于0.1至0.2V 的零。  我尝试了不同的电阻器组合、但具有对数功率的检测器的线性行为在低于0.1V 至0.2V 输出时失败。  根据频率、这种现象提供的动态范围小于20dB 至25dB。  对此现象有何解释? 还是在低功耗水平下消除探测器非线性的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amin:

    我们将查看您的问题、并很快返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    LMH2110的额定最大输入功率为5dBm。 由于20W = 43dBm、因此需要至少38dBm 的衰减。 更现实地说、您将需要合理的动态范围、因此衰减需要更接近55或60dBm。 这可能会导致问题、具体取决于您检测到的目标频率有多高。

    在数据表8.2.2中、您可以使用单个电阻器来提供衰减。

    如果不 是电阻器的寄生电容(尤其是 R1)、则公式 ADB=20Log[1 + R1/Rin]将无限期保持为真。 频率越高、寄生电容的影响就越大。

    减小电阻器封装的尺寸会有所帮助。 此外、将多个电阻器串联放置可降低寄生电容效应(请记住、串联电容会反比)。

    请尝试这两种方法、看看它是否有助于衰减?

    如果您能提供任何其他信息、我们将不胜感激。

    此致、

    Dan