This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371109:增益公式

Guru**** 2766725 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF371109, TRF371125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/692578/trf371109-gain-formula

器件型号:TRF371109
主题中讨论的其他器件: TRF371125

我想计算 I/Q 解调器的增益。 我认为增益被定义为从混频器射频输入到基带 I 或 Q 输出的电压增益。

对于射频输入电压,我使用功率(瓦特)= Vrms^2/50计算 Vrms。 输入阻抗的阻抗。 以瓦为单位的功率将是 EVM 连接器的功率(我忽略 PCB 迹线和平衡-非平衡变压器的损耗)。 对于基带输出电压(I 或 Q)、我获取峰值电压并除以 sqrt (2)以获得 Vrms…… 但是、当我这么做时、我会得到大约37dB 的增益... 远低于52dB 的典型增益。 我使用的最大 BB 增益为24dB。 我的射频为926MHz、我的 LO 为925MHz、基带滤波器设置为宽开(~15MHz)。

我缺少什么?

请提供增益计算的确切公式。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您答对了、增益定义为 Vout (I/Q RMS)/Vin (RMS)。

    正确的方法是将以 dBm 为单位的输入功率转换为 Vrms。 如何测量 BB 输出电压? 如果您使用示波器、那么您是否使用高阻抗示波器在 BB 输出端进行测量、而不是在 EVM 的板载平衡-非平衡变压器之后进行测量。 如果是、那么我将测量 Vpp/2/sqrt (2)以获得 Vrms。 如果您要在板载平衡-非平衡变压器之后进行测量、则会产生12dB 的电压转换损耗。 这可能是差异的根源。 平衡-非平衡变压器旨在允许您连接高达50欧姆的测试设备。 请注意、BB 输出不能直接驱动50欧姆、因此请确保负载或示波器阻抗为高阻抗。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用具有极高输入阻抗的 NI ADC 卡(6124)测量 BB 输出电压。
    我的测量点是 TP2、用于 BBIN-BBIP 的 TP7和用于 BBQP-BBQN 的 TP10、TP12。
    对于基带峰峰值输出电压(Vpp)、BBIN&BBIP 或 BBQN&BBQP 之间的差值是否正确?
    对于计算出的37dB 增益、我仅使用 BBIN 或 BBIP 的峰值电压、而不是两者之间的差值。 这占6dB。 因此、这将使我的增益为43dB。 我再次查看了 TRF371109数据表、了解900MHz 时的增益典型值、其显示为41dB。 我现在非常接近。 我认为我错误地查看了 TRF371125的增益编号、其中列出了50dB 时900MHz 的增益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您的测量结果现在看起来正确。 良好的扣减。

    -RJH