This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370315:最小基带频率

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF370315, TRF371109, TRF3705, TRF370417
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/690250/trf370315-minimum-baseband-frequency

器件型号:TRF370315
主题中讨论的其他器件: TRF371109TRF3705TRF370417

数据表中的电气特性反复声明它们使用单个4MHz CW 基带输入音调、差分端196 VRMS。 您能告诉我 TRF370315可使用的最低频率基带吗?

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TRF3711 BB 输出支持低至直流(我希望这对您来说足够低:))。 上频率由编程的低通滤波器转角点设置。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RJ、
    感谢您的快速回复!
    祝您度过美好的一天!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RJ、
    客户提出了其他问题:
    "对于 TRF370315、它支持的基带频率范围是多少? 在我看来、由于电气特性是在基带输入中使用4MHz CW 音调执行的、因此它至少可以向下到达那里、远低于350MHz、您同意吗? 我不一定需要通过直流、我只需要了解我可以为基带输入降低多少频率。"
    我只是不知道他要什么,但我认为你可能能够解释这一点。
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我们正确命名规则。 这是解调器。 输入为 RF。 输出*是基带。 TRF371109上的输入射频频率支持低至350MHz。

    BB 输出支持直流至25MHz (最大值)、并取决于设定的低通频率转角频率。 编程的 LPF 设置在700KHz 至15MHz 范围内运行、旁路频率可扩展至25MHz。 请注意、这是 IQ BB 频率、因此它将支持两倍的信号带宽(即1.4MHz - 50MHz BW)。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJ、

    感谢您的回答! 我会将其发送给客户。

    客户也做了以下陈述:

    为了确保这一点、我对低于350MHz 的基带输入性能感兴趣、而不是射频输出。    我非常确信它在下面能够正常工作、因为将4MHz CW 音调发送到基带输入以对器件进行特性描述。  因此、我相信350MHz 时的1dB 拐点是性能的高频率

    请对此进行评论。 感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard:

    客户的回答/问题令人困惑。 TRF3711没有基带*输入*。 基带是*输出*。 它支持带可编程 LPF 的 DC-15MHz 基带输出和带 LPF 旁路的高达25MHz 的基带输出。 4MHz 只是一个用于表征的点。

    客户似乎对调制器或混频器感兴趣。 如果是、那么 TRF3703/TRF3704/TRF3705就足够了。

    有关 TRF3711的其他问题、让我们参考数据表中的特定图、以便我们可以清楚地了解这个问题。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RJ、
    最初的问题是关于 TRF370315。 您能不能用您对该部件的想法来回答。 TRF3711可能是类似的器件、但它是相同的器件吗? TRF370315是否也是调制器? 客户对陈述其他器件型号的回复感到困惑。 您能否查看所提问题并根据 TRF370315回答这些问题? 或者、如果 TRF370315不是应用的合适器件、请告诉我、以便我可以尝试回答客户的问题。
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是松了我的头脑。 此帖子是否始终关于 TRF370315? 我是如何获得 TRF3711的? 看起来是我的错误。 很抱歉让人困惑的跑步。

    好的、让我们在 TRF370315 (实际上是一个调制器)上复位。 TRF370x 产品上的基带输入可低至直流。 输入 BB 频率范围为 DC -~1GHz。 此系列有3种类型:TRF3703-33、TRF3703-15和 TRF3703-17。 最后一部分指定了 VCM:3.3V、1.5V、1.7V。 如果您要连接具有3.3V 共模的 TI 电流阱 DAC、则-33器件是最佳选择。 否则、我建议使用-17器件以获得最佳线性度。

    此外、TRF370417的输出频率可低至50MHz、高至6GHz。 此外、TRF3705还提供0.25V VCM、可更好地与较新的 TI DAC 连接。 所有型号均支持低至直流的 BB 输入。

    -罗素
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RJ、
    不用担心。 有时我想知道我在工作时是否在工作。
    希望这能回答客户的问题。 我会告诉你。
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist