This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF86:DAC38RF86EVM 上的 JESD 同步错误(红灯)

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1185647/dac38rf86-jesd-sync-error-red-light-on-dac38rf86evm

器件型号:DAC38RF86

大家好、

我使用 与 TSW1456 Rev E 相连的 DAC38RF86EVM、其中 DAC 用于生成波形。 使用文档(https://www.ti.com/lit/ug/slau671a/slau671a.pdf?ts=1673278185071&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDAC38RF86)中的说明完成设置后 、我在三个引脚(即 JESD SYNC、SPARE 1和 SPARE 2)上看到红灯、这些引脚在文档中使用的图中显示为绿色。 红色指示灯是否指示底层设置中的错误、如果是、其背后的原因和分辨率是相同的? 我将附上 DACEVM 板的屏幕截图以供参考。

RED lights for JESD SYNC, SPARE 1 and SPARE 2

感谢您的帮助、并期待您的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、

    这些 LED 未使用、在为 DAC EVM 加电后默认打开。 您的设置是否有问题? 如果是、您使用的是什么模式?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很好。 我尝试在板载 VCXO 时钟模式(文档中的 CMODE4)下进行设置。 实际上、我正在尝试使用 DAC 作为信号发生 器、它在其中生成100MHz 正弦脉冲并使用板载 VCXO 时钟(未提供外部时钟)。 但是、由于文档中没有明确提到 CMode 4设置、因此 DAC 设置这种方式有点困难。 是否可以对 DAC 进行硬件/软件修改、以便在单 DAC 模式下生成100MHz 正弦脉冲? 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、

    按照随附的说明、允许您在 EVM 不使用外部时钟的情况下生成100MHz 输出音调。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC38RF82EVM_5F00_OnboardClocking_5F00_2949.12M_5F00_NCO_5F00_100M.pptxe2e.ti.com/.../LMK_5F00_2949.12_5F00_NCO_5F00_100M.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢这些说明和配置文件、它工作出色、我能够获得100MHz 的输出音调(甚至可以使用 NCO 频率框针对更高的频率进行调优)。 刚才对输出以及如何生成自定义模式有一些疑问:

    1) 1)对于该模式、我甚至不必配置 DAC 或复位 DAC JESD 内核和 SYSREF 触发器、因为这些选项适用于外部时钟/ ON PLL 时钟模式、并且在使用板载 VCXO 模式生成时不起作用。

    2) 2)此外、当我尝试增大 NCO 频率时、输出音调上的噪声会增大、是否有办法降低噪声?

    3) 3)第三、我的最终目标是生成.csv 格式的宽带信号。 (在 HSDC Pro 中加载.csv 文件并将其发送到 DAC)。 是否可以使用此模式发送自定义模式?如何处理? 是否可以对生成此模式所需的硬件/软件修改进行编目? 我要在 HSDC Pro 软件中附加.csv 文件及其屏幕截图以供参考。

     e2e.ti.com/.../I-and-Q-signals-RRC-filter.csv

    非常感谢您对这些全面问题的帮助。 期待您的回应。

    谢谢、此致、

    Vaibhav Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhah

    我发送的配置文件对 LMK 和 DAC 进行了编程、以允许该输出。 由于未使用 JESD 数据、因此不需要 JESD 复位和 sysref 触发器。

    2) 2)此外、当我尝试增大 NCO 频率时、输出音调上的噪声会增大、是否有办法降低噪声? 使用频率更高的 DAC 时钟。 这可以通过使用 DAC 内部 PLL 或提供直接为 DAC 馈送信号的更高频率外部时钟来实现。   

    3) 3)第三、我的最终目标是生成.csv 格式的宽带信号。 (在 HSDC Pro 中加载.csv 文件并将其发送到 DAC)。 是否可以使用此模式发送自定义模式?如何处理? 是否可以对生成此模式所需的硬件/软件修改进行编目? 我要在 HSDC Pro 软件中附加.csv 文件及其屏幕截图以供参考。

    您可以将自定义.csv 文件加载到 HSDC Pro。 TI 提供的软件将允许您创建特定类型的测试模式。 有关更多信息、请参阅随附的。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../slwu082.pdfe2e.ti.com/.../HSDC-Pro-user-guide-_2D00_-latest-version.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    感谢您的快速回复和解决我的问题。 关于第三个查询、我可以使用创建的.csv (附加的.csv)在 HSDC Pro 中加载宽带信号、但我无法在 DAC 上发送宽带信号并将信号从 DAC 中获取。 我要执行的步骤是:

    1) 1)在 DACRF86EVM GUI 中切换 DAC 复位 B 引脚、加载默认值、使用屏幕截图(图1)中显示的设置配置 DAC、在 DAC GUI 中复位 JESD 内核和触发 SYSREF

    2)在 HSDC Pro 中为宽带信号加载.csv 文件(随附文件)、并将 DAC 数据速率设置为368.64M、然后单击发送按钮。 (图2)

    3) 3)之后、我将单击 DACRF86EVM 中的"Reset the JESD Core and Trigger SYSREF"。

    对于 VCXO 模式的硬件设置、我将按照上述步骤生成宽带信号、但使用这些步骤无法生成宽带信号。 我还需要执行哪些其他步骤/修改、以便能够通过 DAC 将该模式生成到示波器中。

    感谢你的帮助。 期待您的回应。

    DAC EVM settings e2e.ti.com/.../4274.I-and-Q-signals-RRC-filter.csve2e.ti.com/.../DAC38RF86EVM-config.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC38RF82EVM_5F00_OnboardClocking_5F00_2949.12M.pptxVaibhav、

    请按照随附的说明操作。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    非常感谢您的快速回复。 我按照 ppt 中的指令进行了多次尝试、但仍然无法正常工作。 我将在执行所有更改后附加配置文件、因此您可以查看配置文件以检查我是否进行了建议的所有更改。 我在这里缺少任何简单配置吗? 实际上、NCO 文件仍然运行良好、问题在于使用它通过 JESD 发送自定义模式。

    再次感谢您的帮助。 希望下一组更改能使其正常工作。 感谢您的持续帮助。

    e2e.ti.com/.../DACRF86EVM_5F00_modified_5F00_config.cfg

    谢谢、此致、

    Vaibhav Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、

    由于您的配置文件与我的文件不匹配、因此您出现了问题。 重置并加载默认值后、请尝试使用附加的配置文件。 请使用多音调发生器验证您是否可以获得有效的音调输出。 使用此工具创建100MHz 复杂音调、然后发送。 返回到 DAC GUI 并执行 JESD 内核复位。 您应该会看到有效的输出。

    我还认为您的测试文件有问题、因为我只会在尝试使用时获取不良数据。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../821_5F00_Fs_5F00_29490.12_5F00_LMK.cfg