This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920:杂散

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1187424/afe7920-spur

器件型号:AFE7920

尊敬的先生。

在 DAC 端口和 ADC 端口上测量的杂散为760.32MHz。(DAC/ADC 的串行器/解串器线路速率 为12.16512G、使用 JESD204C)

12.16512G 是760.32M 的倍数。

我认为这种毛刺可能与 Seredes 线路速率有关。

你怎么看?

数据表中包含以下内容。

"每个串行器/解串器发送器驱动器都有一个100 Ω 的内部终端电阻器、其最大峰峰 值差分输出电压为1Vpp、可编程低至500mVpp"

 

请告诉我如何更改差分输出电压。

我想检查 "差分输出电平"是否与杂散相关"、杂散可以得到改进。

谢谢你

钟罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jongroh,

    要更改 STX 输出摆幅,可以通过 C API 调整光标值: SetSerdesTxCursor ()

    通过 STX 输出摆幅和串行器/解串器 PCB 线路反射、JESD204数据的谐波或次谐波可能会"折返"并混叠到760.32MHz。 请使用 STX 输出摆幅并检查对杂散的影响。

    您还可以使用 TXDSA 和 RXDSA 调节功能来查看它是否与外部耦合相关。 如果是真正的外部耦合、则每1dB DSA 变化的杂散应下降1dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我们还使用此板、但无法访问 C-API。 请提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM、

    您可以通过我们的安全服务器访问请求其他 AFE79xx 软件。

    www.ti.com/.../AFE7920

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我已确认、根据您的建议、TXDSA 和 RXDSA 的杂散每 dB 下降1dB。

    在您的指导下、我使用 serdestxcursor API 进行了测试。

    但是、它不会改善杂散。

    都是如此。 我标记了“解决我的问题”。

    我将进一步测试

    谢谢你。

    钟罗