This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:AFE700EVM

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1187566/afe7900-afe700evm

器件型号:AFE7900
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVM

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

AFE7900支持高达29.5Gbps 的 JESD204B、JESD204C、8个串行器/解串器转换器。 对于 TSW14J57、由于 J57的通道速率仅为15Gbps、AFE7900的性能是否会受到限制?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    我相信、对于速率超过15Gbps 的 SerDes、将需要 TSW14J58EVM。 我们的 AFE 专家将就此问题与您联系。  

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    正如您提到的、对于低于15Gbps 的通道速率、8b10编码、TSW14J57可用于评估。 对于更高的通道速率、您可以使用我们的 TSW14J58或 Xilinx 开发套件。  

    此致、

    David Chaparro