This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:LMK 是否可通过 FMC 连接进行配置?

Guru**** 2606585 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1188168/afe7950evm-is-the-lmk-configurable-through-fmc-connection

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950

我正在研究 从 FPGA 配置 AFE7950芯片 以用于即将开始的项目的复杂性。 我看到 AFE7950EVM 的 FMC 连接器上提供了多条 SPI 总线、但其中没有一条直接连接到 LMK 芯片。 LMK 是否仅可通过 FT4232H UART 芯片通过 USB 进行配置? 是否有人从 FPGA/SoC 独立配置评估板上的 LMK 和 AFE7950?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    遗憾的是、我们没有将 LMK SPI 连接到 FMC 连接器、因此对其进行编程的唯一方法是通过 FTDI 芯片 FT4232H。 我们正在为设计的新电路板修复此问题。  

    尽管我们没有将 LMK SPI 连接到 FMC、但我们已经通过将 LMK SPI 连接到 未使用的引脚(例如一些 AFE GPIO 引脚)来测试了从 FPGA 对 AFE 和 LMK 进行编程的方法。

    此致、

    David Chaparro