This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:是否有任何器件并支持7.5G I/Q 调制器

Guru**** 2484015 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/675327/trf370417-is-there-any-device-and-support-7-5g-i-q-modulator

器件型号:TRF370417

对于 TRF370417、它看起来调制器的最高频率为6G。

我们是否还有更高的 I/Q 调制器、例如7.5GHz?

如果没有这样的器件、还有其他实现方法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、TI 不提供任何工作频率高于6GHz 的调制器。 目前 TI 产品系列中没有可行的选项。 -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。