This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:TRF372017:载波泄漏

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/673614/re-trf372017-carrier-leakage

主题中讨论的其他器件:TRF372017

您好、Yusuf、

    我已将 PRN 序列馈送到 IP、并将 PRN 序列(我们对 BPSK 感兴趣)反转至 IQ。

QP 和 QN 保持开路。

我已经尝试将直流偏移改变为 PRN 序列、但泄漏电流没有变化。

以下是 RFOUT

观察到载波泄漏显著。

如何抑制这些载波泄漏?

我们的 PRN 序列是

和 GUI 设置

设置

请提供详细建议、因为我不熟悉此 IQ 调制概念。

观察结果:如果 PWD_BB_VCM=0、则在 R2、R3和 R10、R11 (IC 侧)上观察到1.7V

如果 PWD_BB_VCM=1、那么在 R2、R3和 R10、R11 (IC 侧)上观察到1.2V

是否可以接受? (我希望 R2、R3和 R10、R11是电容器)。

谢谢、

Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    您是否尝试在 Reg7下调整 I_OFFSET? 还是在寄存器6下关闭 I & Q? 此外、请尝试在 QP 和 QN SMA 输入上放置50 Ω 终端器。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待您的回复。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您没有看到回复、因为该主题帖太长、所以我拆分了主题帖。 请参阅上述 Yusof 的响应。 EVM 是交流耦合的、您可以接合内部 VCM。 正如您报告的那样、所有 I/Q 引脚上的直流电压应该大约为1.7V。 如上述 Yusof 所述、可使用 I/Q_OFF 寄存器进一步优化直流偏移以改善载波泄漏。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是 IP 和 IN 的 RFOUT 频谱、为10MHz 正弦波、具有相位偏移(优化)。 QP=qn=50 Ω、端接。

    输入为交流耦合(EVM)

    GUI 设置

    我通过调整 DCOFFSET_I、I_OFF、TX_DIV_BIAS、VCO_BIAS (通过改变所有字段进行尝试)来优化载波泄漏。

    但我只能将最高-43dBm 的功率降至最低。


    此致、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在屏幕截图中、您似乎将 IOFF 固定为0、将 QOFF 固定为255。 如果这为您提供了最佳抑制、则基带路径上的某种情况不是很平衡。

    将 I/Q_OFF 重置回默认值(128)。 在这种情况下、性能应约为-35dBm 至-40dBm。 使用电压表测量每个基带输入的直流电平。 它应该大约为1.7V、并且每个输入应该在几 mV 之内。 如果在这种情况下 I/Q 直流值存在很大差异(数十伏)、则情况不正确、不平衡超出了器件的调谐能力。

    您可能只是在优化期间过度补偿。 这是一个常见的错误。 优化的设定点很敏感、因此需要进行细微的调整以获得最佳性能。 距离酒店只有几步之遥、这会产生很大的影响。 我建议从默认设置缓慢调整、首先是步骤10、然后是步骤1、在 I/Q 寄存器之间交替。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RJH/Yusuf、
    我已尝试执行您的所有建议、但无法抑制低于-30dBm 的载波。
    如果在4.45GHz 下 TRF372017中可以抑制载波至少低于-70dBm、请分享设置和射频输出屏幕截图。

    此致、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RJH/Yusuf、
    非常感谢您的支持。 我能够抑制低于-80dBm 的载波泄漏。