This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410LEVM:EVM 不能正常工作

Guru**** 2383930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX8410LEVM, LMX8410L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/684717/lmx8410levm-evm-doesn-t-work-what-expected

器件型号:LMX8410LEVM
主题中讨论的其他器件: LMX8410L

您好!

我们正在尝试评估 LMX8410LEVM 并检查 LO_P 和 IF_IM 输出、但结果不是预期的。

连接时、LO_P 功率为-50dBm、没有 IF_IM 信号(20MHz)。 LO_P 的-50dBm 功率是否是正确的结果?

我想无法正确配置 TISCpro。 您是否会查看 TICSpro 设置? 如果配置没有问题、有什么可想象的原因?

VCC = 5.3V。  本振频率设置为7.98GHz。 施加的射频频率为8GHz、功率为3dBm。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我也面临同样的问题。 您是否找到了任何解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您对此问题是否有任何更新?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我想我知道发生了什么。

    回想一下、LO_P/LO_M 引脚可用作 LO 输出和混频器输入。
    它需要更改组件才能在配置之间进行更改。

    我认为电路板已配置为混频器输入。 为了将其视为 LO 输出、我认为 R54和 R55需要50欧姆的上拉电阻器。

    (www.ti.com/.../snau225.pdf)上的 EVM 说明 在第3页中对此进行了介绍。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean San、您好!
    感谢您的回答。 让我们在 R54和 R55上尝试使用50欧姆电阻器进行 LO 测量。
    内部 LO 设置为7.98GHz 和8GHz、应用于射频输入。 在本例中、我认为 IF 将出现20MHz。
    在 IF 时、我们无法看到20MHz。 是否有可能支持我们为什么看不到它?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在研究 IF 输出评估。 TICSpro 图像是附加的、如果也连接了输出频谱。

    射频频率为8GHz、内部 LO 频率为7.98GHz。 IF 输出上有10MHz 频谱。

    我们是否有设置错误的 TICSpro? 是否将 FAL_EN 复选框设置为黄色 ALART? 如果应用了取消选中->复选,则黄色的 alart 似乎消失了。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣托西宏

    我不确定问题、但可以说两件事:

    1. 是的、需要切换 FCAL_EN 框。  这将校准 VCO。  如果在 VCO 频率发生变化时不执行此操作、则 VCO 将处于错误的频率。

    2、  我们今天将向网络发布用于 LMX8410L 的新版本 TICSPro、并修复了 GUI 中的一些错误。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这些谐波又如何呢? 我需要 IF OUT (25-225) MHz、但这种谐波会产生问题。 因为我不能在该谐波上使用滤波器(这些谐波位于我的带内频率中)。 由于谐波以50MHz、75MHz 的频率出现、并且 IF 很快会以25MHz 的频率出现。 那么、我如何才能移除该谐波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean San、您好!

    此问题仍然存在。 当 LO 频率小于7500MHz 时、如果可以看到所需的频率、但当 LO 频率大于7500MHz 时、我们无法获得正确的结果。 如果使用了 poly_path、为什么我们无法获得正确的结果?

    检查您是否可以 看到与相同配置相同的问题会很有帮助。

    DIV2_PATH

    LO=7400MHz、RF=7000MHz ->预计为400MHz、就在那里。

    Poly_path

    LO=7500MHz、RF=7000MHz ->预计为500MHz、但没有

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean San、您好!

    不会选中 FCAL_EN。 在重新检查 FCAL_EN 条件下、我们检查结果相同。 结果是一样的。

    使用的 TICSpro 版本是 v.1.6.8、但情况不变。

    我们需要您的帮助来解决此问题。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean San、您好!
    您能否检查此问题是否会在您的一侧重现? 如果没有问题、您是否会分享您的流程以供参考?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    三文弘
    在混频器选项卡上、将共模电压设置为内部、而不是外部。 如果不是这样、我不确定。
    此外、请务必从网络上获取最新的 TICSPro。 我们在几天前升级了它、并修复了 LMX8410L 中的一些错误。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean San、您好!

    最新的 TICSpro defaul 配置、混频器选项卡如下所示。

    设置向导为内部向导、但 VCM 编程为外部向导。 我们应该将这个外部电压设置为1.4V 吗?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    三文弘

    在我的设置中,我所做的是在“编程”下,我将“VCM”从“外部”更改为“1.7V”,然后我能够看到输出。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

          如果使用了 poly_path、则 TICSPRO v1.6.x GUI 在 LMX8410中存在错误。 如果将 LMX8410L 设置文件替换为附件、则问题已解决。

    e2e.ti.com/.../LMX8410L.zip

    此致、

    渡边俊弘