This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW38J84EVM:TSW38J84EVM

Guru**** 2945510 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/681416/tsw38j84evm-tsw38j84evm

器件型号:TSW38J84EVM
主题中讨论的其他器件:TRF3722、

我想使用 FMC 连接器来提供 TRF3722的 SPI 控制。  FMC 连接器的信号列出为 FMC_B5和 FMC_B6、但是没有提供给 TSW38J84EVM 上的 CPLD 的这些信号的说明。  

我的问题是:这些信号是否可用于 TRF3722的 SPI 控制?

是否有任何有关 CPLD 的信息、以便我可以配置 CPLD 以提供 TRF3722的 SPI 控制?

请告诉我。

谢谢、
Troy Robinson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CPLD 主要用作电路板上已编程器件的直通电压转换器。 没有将其用作编程器件或将 FMC 连接器用作编程路径的可用信息。 -RJH