This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:基带电压与射频输出功率间的关系

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/680290/trf370417-baseband-voltage-vs-rf-output-power

器件型号:TRF370417

您好、TI、

在 TRF370417数据表中、我们可以看到  图1中的基带电压与射频输出功率间的关系图。

此图仅显示高达-15dBm 射频输出功率的结果。

我们是否可以有  基带电压与-50dBm 射频输出功率之间的射频输出功率关系图?

我们的系统具有+5dBm 至-45dBm 的宽动态范围。 该图将帮助我们设计系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pradeep、  

    让我来看看这个。 我很快会回来。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pradeep、  

    由于该图是相当线性的、因此您可以预测其在较低 VBB 下的行为。 斜率将保持恒定。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是线性的。 我同意。

    我的怀疑是、就像其他混频器一样、这个 IQ 混频器是否可以接收非常低的基带信号?

    比如、如果 VBB 为微伏级、该芯片是否能够在所需的功率水平下产生射频频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pradeep、

    该器件不支持微伏范围内的基带信号。

    优素福