This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GC4016DK:GC4016功耗

Guru**** 2538580 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, ADC16DX370, ADC32RF45, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/677350/gc4016dk-gc4016-power-consumption

器件型号:GC4016DK
主题中讨论的其他器件:DAC3484ADC16DX370ADC32RF45DAC38J84

你(们)好

请告诉我在最大配置中 GC4016的最大电流是多少。 因为如果我计算出 iPad 的电流超过15A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对该器件不是很熟悉、但15A 电流肯定太大。 假设 Vpad = 3.3V、Fout = 100MHz、Nout = 14*4、Cout = 2pF 且计算结果为18.5mA、我进行了非常快速、粗略的计算。 iPad 静态电流约为5mA。 可能缺少一个单位、它会将您的计算提高很多。 -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    iPad 和 iCore 计算均应为 ma。 请检查您的应用、不建议在新设计中使用这些器件。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 如果 GC4016将用于14位差分输入配置模式、是否需要在输入端使用外部100欧姆电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、P 和 N 输入之间没有电流模式电阻器。  因此需要外部电阻器。   

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    请告诉我 是否有适用于 GC4016的评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 不建议在新设计中采用 GC4016 (NRND)。 -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Echotech (Echotek)不是评估板、而是用来制作包含 GC4016的 PCI 板。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GC4016之后的下一个部件是什么? 如果我记得 正确的话、是 GC5016吗? 他人属于哪一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有 GC 部件现在都是 NRND。 如今、这些器件的功能被吸收到数据转换器和 FPGA 中。 TI 提供数据转换器。 可能需要关注 DAC3484、DAC38J84或 DAC38J84等 DAC 器件。 ADC 器件、如 ADC16DX370、ADC32RF45可能是您的关注点。

    您似乎对新的设计活动感兴趣、并且 GC 产品不是正确的方法。 我将关闭该线程。 如果您对特定应用中的 TI 数据转换器器件还有其他疑问、请发布新主题。

    -RJH