This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:Latte 脚本的芯片版本问题

Guru**** 2602005 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, AFE7900, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1188494/afe7900evm-chip-version-issue-with-latte-script

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7900AFE7950

您好!

我尝试使用 TSW14J57启动 AFE7900EVM。

我使用 AFE79xxEVM_TSW14J57_BringupGuides 封装和 AFE7900+TSW14J57.pptx。 当我尝试使用 幻灯片7中定义的 Latte 运行脚本 S1_OnboardClk_RX250M_TX_FB_500M.py 时、我会收到消息:"Mismatch between entered (0x20) and evice Read Chip version (0x12或0x13)(输入的(0x20)与 evice 读取芯片版本(0x12或0x13)之间不匹配)。 请选择正确的芯片版本。 是否要继续?"。 因此、我会得到1个错误和1个警告

此值在 setup.py 的第13行中定义:"chipVersion=0x20  #change to 0x20 for AFE7900EVM"。

出什么问题了?

感谢您的支持。

此致、

Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 setup_ini.py 脚本中将芯片版本更改为0x12和0x13。 当我运行 S1_OnboardClk_RX250M_TX_FB_500m.py 时、我会遇到4个错误、第一个错误是"当前选择的芯片版本不支持 x NCO 低于600MHz "

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrice:

    您能否将 setup.py 中的芯片版本保持为0x13并将  S1_OnboardClk_RX_250M_TX_FB_500M.py 的'[500、500]'行24和35更新为'[700、700]'并进行检查?

    在一些 AFE7900EVM 上、AFE7950器件误组装。 一旦 我们确定这是问题、我们就可以讨论如何解决这一问题。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    你是对的。 您的修复可解决当前问题、让我在  AFE79xxEVM_TSW14J57_BringupGuides 软件包 /AFE7900+TSW14J57.pptx 中更深入地了解这一问题。

    因此、对于 Tx、我可以测量所有 Tx 输出(A 至 D)上的射频信号。 但我现在在 Rx 部分停止。 我只能成功获得59.07 MHz 频率、-68dBFS 级别的频谱。

    在屏幕截图中、印刷的 ADC 输出数据速率为245.76、而不是245.76M。 我想知道是否还有另一个技巧?

    此致、

    Patrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    完全重启(EVM + PC)后、一切都按预期运行。

    将问题视为已解决。

    感谢您的支持。

    此致。

    Patrice