This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:器件型号问题。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, AFE7906, AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1188854/afe7900evm-part-number-question

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7906AFE7900

大家好、

根据 TI 网站、应该可以将 ADC7906包含在评估套件 AFE7900EVM 中。

我的问题是、在报价时如何指示包含该 ADC AFE7906。

评估套件是否为其包含的每种 ADC 类型提供了不同的器件型号?

谢谢!

此致、

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    AFE7906是 AFE7900的子集、因此出于评估目的、您可以使用 AFE7900EVM、但可将其编程为 AFE7906。 要订购 EVM、您不必记下 AFE7906、因为您将使用 AFE7900进行评估。

    此外、Latte 软件还包含可将 AFE7906编程到支持配置的脚本。

    此致、

    David Chaparro