This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WiLink™︎8模块2.4 GHz WiFi®︎+ Bluetooth®︎COM8评估模块(WL1835MODCOM8B)&AM335x 评估模块(TMDXEVM3358)

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358, WL1835MODCOM8B, WL18XXCOM82SDMMC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/745607/wilink-8-module-2-4-ghz-wifi-bluetooth-com8-evaluation-module-wl1835modcom8b-am335x-evaluation-module-tmdxevm3358

主题中讨论的其他器件:TMDXEVM3358WL1835MODCOM8BWL18XXCOM82SDMMC

尊敬的所有人:

现在、我们已将 Wifi 模块"WL18MODGB"用于随附的其中一款产品。

此外、我们需要在印度尼西亚的实验室使用 PXA 信号分析仪(N9030A)来测试板载 WiFi 结核、这是因为您有解决方案如何测试 WiFi 模块? 执行该测试需要什么类型的器件?  

请提供有关此事的协助。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimas、

    [引述 USER="Dimas Andy Kurniawa"]我们需要在实验室使用 PXA 信号分析器(N9030A)来测试板载 WiFi 结核

    您能否提供有关您将要执行哪些测试的详细信息? 这些测试是否需要进行传导或辐射测量?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    感谢您的回复。 我们需要通过执行以下一些步骤来执行射频测试、

    1. 根据我们的产品规格、通道将自动设置在1到13之间。 因此、我们需要找到选择特定通道的方法。  
    2. 我们需要更改传输速率(b/g/n/MIMO)。
    3. 我们感到困惑、因为没有连接器可用于将 PXA 信号分析仪与我们的 PCB 相连。 它们使用连接的电缆+连接器。

    我的问题如下所示、

    1. 如何使用连接的连接器将 WiFi 模块与其 PXA 信号分析仪相连?
    2. 您是否会推荐执行此测试所需的器件/软件?
    3. 是否可以为此测试目的购买 WL1835MODCOM8B 和 TMDXEVM3358?

    请就此事项提出建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vihang:

    -------- 引用了---

    感谢您的回复。 我们需要通过执行以下一些步骤来执行射频测试、

    1. 根据我们的产品规格、通道将自动设置在1到13之间。 因此、我们需要找到选择特定通道的方法。
    2. 我们需要更改传输速率(b/g/n/MIMO)。
    3. 我们感到困惑、因为没有连接器可用于将 PXA 信号分析仪与我们的 PCB 相连。 它们使用连接的电缆+连接器。

    我的问题如下所示、

    1. 如何使用连接的连接器将 WiFi 模块与其 PXA 信号分析仪相连?
    2. 您是否会推荐执行此测试所需的器件/软件?
    3. 是否可以为此测试目的购买 WL1835MODCOM8B 和 TMDXEVM3358?

    --------------------------------------------

    请就此事项提出建议。  请提出您的建议。 或者、您是否有其他解决方案、我可以与这些解决方案联系德州仪器的技术支持? 因为我们需要在短时间内解决这个问题。 谢谢你。

    此致、

    调光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimas、

    但愿一切顺利。 我们提供了2种工具、您可以执行所需的测试(设置调制和通道)。

    1) 1)如果您拔出 RS232并在 IRQ 线路上有一个上拉电阻器、则可以使用 RTTT 进行测试。 这是一个基于 GUI 的接口、允许您控制无线电、而不需要主机。 通过这种方式、您可以根据需要设置对讲机。 您可以在此处下载此工具:

    2) 2)另一种方法是与主机一起使用、并将校准器用作 Linux 系统的一部分。 通过这种方式、您可以通过 SDIO 总线发送校准器命令、以便您可以控制无线电。 可在此处找到要使用的校准器命令:

    否用于连接到 PXA。 为此、您需要从模块中取出第一个串联组件、然后焊接在射频尾纤上、如下面所示:

    开口端将连接到最靠近模块的焊盘。 您从中移除串联组件的另一个焊盘将保持断开状态。 这样、您就断开了天线与电路的连接、并将信号发送到射频电缆、然后再将其连接到 PXA。 请注意、您还需要将外部电缆屏蔽层接地至电路板上的接地端、从而完成电路。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rizwan Murji:

    感谢您的回复。 因此、我们只需从 TI 购买 WL1835MODCOM8B 和 TMDXEVM3358。 之后、我们使用 PXA 分析仪进行此测试、并按照您的建议进行。 因为我们无法执行任何操作、因为我们的 PCB 单元存在风险。

    正在等待您的最回复。

    此致、

    调光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimas、

    您需要与测试机构讨论您的产品是否有这种选择。 我们的模块已经过认证、因此您应该能够利用我们模块化认证的结果。 请注意、对于所有产品、您仍然需要确保在产品级别满足辐射和杂散要求、因为这是在平台级别完成的。 这是辐射完成的、因此无需物理连接、也不需要在 TI 硬件上进行。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riz:

    您的答案值得注意。 您建议执行我之前提到的测试、

    1. 使用 WL1835MODCOM8B 和 TMDXEVM3358。 或者、
    2. 使用 WL18XXCOM82SDMMC 和 WL1835MODCOM8B 以及 主机平台。 我们需要准备哪种主机平台?

    选项1:WL1835MODCOM8B 和 TMDXEVM3358

    并且能够使用射频电缆连接 PXA 分析仪、如下所示:


    选项2: WL18XXCOM82SDMMC 和 WL1835MODCOM8B 以及 主机平台。 但是、我们可以在哪里使用 PXA 连接射频电缆? 我们需要准备什么类型的主机平台

    请告知上述事项。 谢谢你。

    此致、  

    Dimas Andy Kurniawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riz:

    是否有与我的问题有关的更新发送给您?

    此致、

    调光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimas、

    我建议的选项是 AM335的选项1。 在本例中、ANT1是主天线。 如果您查看该板、您可以看到有一个 U.FL 连接器。 您可以将连接到天线的电阻器移至 U.FL 连接器的路径。 这样,您就可以使用 U.FL 到 SMA 电缆连接到 PXA。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimas、

    我将继续、解决这个问题。 如果仍有问题、请随时重新打开或如果线程已锁定、请重新发布。

    谢谢、
    Riz