This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7686:AFE7686直接连接到66AK2K2L 器件

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7686, ADC32RF45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/745934/afe7686-afe7686-direct-connection-to-66ak2k2l-device

器件型号:AFE7686
主题中讨论的其他器件: ADC32RF45

我能否仅使用2个用于 xmit 和 rcv 的 JESD204通道将 AFE7686直接连接到66AK2K2L 芯片?  此外、我能否在第二个奈奎斯特区域(亚采样1.5-3GHz)中运行 AFE7686 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DocT

    您能否在 xmit 和 rcv 上提供您想要支持的带宽信息?
    是的、接收器可以进行第二奈奎斯特操作。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数字调优前的最大200MHz Rx 带宽。 TX 带宽最大10MHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DocT:

    对于数据速率为245.76MHz 的1T1R 配置、对于 L-M-F-S-HD=2-2-1-0的 TX 和 RX 以及 JESD 模式、这应该是可能的。
    由于该器件为4T4R、您是否还可以考虑使用诸如 DAC38RF8x 和 ADC32RF45的分立器件?

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以、但我具有空间和功率限制。  我认为 AFEXxxx 前端芯片可以减少所需的 PCB 面积。  分立式器件有什么优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DocT:

    您正是该领域的节约。
    我对1T1R 应用的 AFExx 唯一的顾虑是、您不会利用器件中可用的所有 DAC 和 ADC 内核、因此它可能不是最高效的解决方案。

    谢谢、
    埃本