请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 工具/软件:TI-RTOS
实现1310一对多、主机 A 和四个从机0、1、2、3
当前的想法是、当主机 A 发送到从机时、发送的每个从机的相应频率是不同的。
例如、发送到0的频率为903频率、0频率为903频率。
类似地、发送到1的频率是以905频率传输的、而发送到1的频率是以905频率接受的、A 发送到2、A 发送到3的频率是相同的。
这可确保当主机 A 发送到四个从机时、四个从机的接受不会产生干扰。
当四个从器件希望将数据发送到主机 A 时、它们都以915频率工作、这可确保主机可以接受从器件的数据。
这种方法是我认为在不同频率下同时干扰最小的当前方法、并且已经验证了可行性。 实现的。
目前有一个问题需要问:主机的 RF 接收模式是否可以自动接受903、905、
也就是说、接受时有几个不同的频率(我是说完全接受可以根据我的配置 RX 接受(如果可以配置)自动进行、让它在4个不同的频率中切换到
接受)、手动切换到其他频率后不接受。
如果可以如上所述配置、则每个从器件的发送和接收频率可以相同、但每个从器件之间的频率不同、这更好。
如有可能、请提供相关配置项目或示例