This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:有关 TRF3722的几个问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/748713/trf3722-several-questions-on-trf3722

器件型号:TRF3722

尊敬的支持团队:

客户对 TRF3722有以下问题、需要与您进行仔细检查:

在 d/s 中、只有350MHz 的最大输入基准、最小频率输入是多少? 它可以接受10MHz 吗?

2. 如果不使用 LO_OUT、它是否可以悬空?

3.对于电源的铁氧体磁珠 、客户是否应将其全部添加到一起? 以及如何选择铁氧体磁珠的值?

太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera、

    我将尝试回答这些问题。 如果答案不完整、Russell 稍后会发出蜂鸣声。

    1.较低的输入也可能受到 PCB 中交流耦合路径(即交流耦合电容器)的限制。 您还必须记住、PFD 越低、相位噪声性能越低。 通常、客户可能希望相应地增加基准频率和 PFD、以优化相位噪声性能。

    2. LO 输出为集电极开路。 最好将未使用的输出连接到3.3V、以避免晶体管漂移。

    3、芯片有很多不同的部分、如 PFD、PLL、VCO 槽和数字端、为了防止电源耦合、最好用铁氧体磁珠隔离电源轨。

    -Kang