This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择通信频率

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/746733/selecting-communication-frequency

你(们)好

TI 是否提供了任何硬件解决方案、允许我们选择通信频率和频段? 我们希望在4.9GHz 和5.9GHz 的频率下测试通信。

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    在低功耗无线产品系列中、我们不提供5.9GHz 范围内的任何产品。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、TA

    您是否有任何允许选择通信频率的 IC? 它允许我们调制我们的通信信号。

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    我不是这一特定产品系列的产品专家、但我看到他们用于您询问的内容。

    www.ti.com/.../description

    此致、
    /TA