This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80:ADC32RF80

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/745218/adc32rf80-adc32rf80

器件型号:ADC32RF80

你(们)好

在 ADC32RF80的数据表中、所有计算和图形都是针对 FS = 2949.12M 进行的。 但是、您所在站点的说明是 FS_max = 3000m、因此 FS 可以是3000m。 另一方面、内置的 NCO 具有16位分辨率(2^16 = 65366)、因此其频率阶跃为2949.12M/2^16 = 45000Hz 或3000m/2^16 = 45776,3671875Hz。 第二个版本不好。 这就是为什么在评估板上有频率= 122.88M (122.88M*24 = 2949.12M)的晶体振荡器。

但 ADC 本身可以在采样频率= 3000m 的情况下工作。 我是否正确理解了这一点?

谢谢你。