请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7686 您好!
目前、我使用的是 GUI tpo 配置 AFE 7686 EVM 板。
我想通过串行接口配置 AFE 7686 EVM 板。 或者可以使用现有的 GUI dll 从 Matlab 执行寄存器配置。
是否有人曾这样做过、并分享示例如何做到?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
目前、我使用的是 GUI tpo 配置 AFE 7686 EVM 板。
我想通过串行接口配置 AFE 7686 EVM 板。 或者可以使用现有的 GUI dll 从 Matlab 执行寄存器配置。
是否有人曾这样做过、并分享示例如何做到?
您好!
您可以访问以下网站、了解用户对 FTDI DLL 软件进行实验的一些内容、以便与我们的 AFE GUI 进行交互
e2e.ti.com/.../FTDI-Pattern-Generator.zip
您可以下载上述附件、获取我已验证可与 AFE76xx EVM 配合使用的 DLL。 您也许可以使用相同的 DLL 来与 Matlab 一起工作、并让 Matlab 逐个执行读/写命令。
AFE76xx GUI 还可以将各个寄存器文件转储到文本文件中、以便您可以加载到 Matlab 中执行。 您将需要为寄存器写入环路实现自己的延迟函数。
私人邮件给我以了解详细信息。
-Kang