This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM15851EVM:LM15851放置位置

Guru**** 2580875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM15851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/743248/lm15851evm-the-lm15851-placement

器件型号:LM15851EVM
主题中讨论的其他器件:LM15851

你好!

您能否告诉我、为什么要将 LM15851放置在电路板的另一侧?

提前感谢!

此致、Vic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Vic
    这样做是为了提供从 LM15851 JESD204B 数据输出端子到 FMC 连接器上匹配信号位置的最佳布线。
    如果 LM15851位于电路板的顶部、则所有信号对都需要相互交叉。 这会导致更复杂的信号路由、增加过孔等、从而可能降低高速串行数据信号的性能。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Jim 的快速回复!
    此致、
    维也纳国际中心