This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58J89EVM:与 TSW14J56配对使用时、无法使用 ADS56J89EVM 的软件触发器

Guru**** 2387560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45EVM, ADC32RF45, ADS58J89
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/728750/ads58j89evm-unable-to-use-software-trigger-with-ads56j89evm-when-paired-with-tsw14j56

器件型号:ADS58J89EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45EVMADS58J89ADC32RF45

您好!

与 ADS56J89EVM 配对使用时、我在尝试使 TSW14J56上的软件触发器正常工作时遇到了困难。  我已成功将同一个具有软件触发器(TRIG OUT A 至 TRIG IN)的 TSW14j56EVM 与 ADC32RF45EVM 结合使用。  我知道存在触发输出信号、因为我在 使用 o 示波器时观察到它、并且看到它在与 ADS56J89EVM 配合使用后起作用。

请提供建议。

此致、

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mathew:

    我将对此进行研究。 不使用软件触发器的正常捕获是否适合您?

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    正常捕获在没有软件触发器的情况下工作。

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eben、

    我想知道您是否能够进一步研究这个问题? 我一直在使用上面描述的带有 ADC32RF45的系统、并且成功使用了软件触发器很多次。 只有当我将 TSW14J56与 ADS58J89配对时、它才看起来不起作用。 ADS58J89EVM 的 PCB 为修订版 C、TSW14J56EVM 的 PCB 修订版为 E。您已经为我提供了一个文件、用于与另一个文档中的 J89配合使用。 这些可能是相关的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    您将需要不同的固件才能使用此器件的软件触发器。 以下是下载固件的链接:
    txn.box.com/.../qu9thcp8nqz1x1q7i636289zllp882g0

    您还需要执行以下操作:

    1) 1)在目标 INI 文件中编辑接口名称,以指向新固件‘TSW14J56REVD_RX_ALT_SYNC_LVDS_AC_DC_GAIN_FW’
    HSDC Pro 安装路径中提供了 ADC INI 文件路径:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter
    Pro\14J56revD 详细信息\ADC 文件
    2) 2)将下载的固件复制到 HSDC Pro 14J56revD 详细信息路径下的固件文件夹
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details\Firmware
    3) 复制您下载的 IID 查找表 csv 文件、并替换 HSDC Pro 安装路径中的文件
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD 详细信息

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eben、

    很抱歉耽误你的时间。 上周我一直在旅行。 我尝试使用提供的链接、但它指出它已被删除或不可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    此处再次显示链接:
    txn.box.com/.../5xulq1vnw1aek489mjswh0i5s81d1af0

    谢谢、
    埃本