This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF80EVM:ADC32RFxx DDC 配置

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/727861/tsw40rf80evm-adc32rfxx-ddc-configuration

器件型号:TSW40RF80EVM
主题中讨论的其他器件: ADC32RF45

您好!

我有一个连接到 TSW14J56EVM 的 TSW40RF80EVM 板。 我特别感兴趣的是使用 ADC 来查看大约-20dBm 时、频率为430MHz 的信号输入。 我还使用从网站获取的 TSW40RF8x EVM GUI 和高速数据转换器专业版软件。

我能够检测到高达1.96GHz 的信号、但当我低于940MHz 时、我再也看不到 HSDC Pro 软件中的信号。 我想知道你们能不能帮我配置这两个软件、以便能够在 ADC 输出数据速率至少大于1GSPS 的情况下检测430-MHz 的频率。

在 HSDC 专业版软件中、是否有任何方法来配置触发器功能? 谢谢!

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    使用当前配置、您可以看到输入电压大约为1.96G 的 ADC 输出、但在输入电流大约为940M 时却不能看到输出电流。 您是否尝试将 ADC 中的 NCO 更改为接近940M 的值? 请参阅 UG 的5.1.1 (www.ti.com/.../slau706a.pdf)

    关于输出数据速率>1Gsps,您必须将 ADC 配置为旁路模式(UG 表1和表2中的文件# 4或5)。

    您能否详细说明触发器功能? 是否要从 TSW14J56EVM 放置输出1、然后将其用于触发捕获 ADC 输出?
    此致、
    Satish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会在哪里更改 NCO? 是 HSDC Pro 还是 TSW40RF80EVM GUI?

    您的意思是什么(UG 表1和表2中的文件# 4或5)? 什么是 UG?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UG 是用户指南:www.ti.com/.../slau706
    有关更改 ADC 中的 NCO 的信息、请参阅第5.1.1节。 这些表格也在 UG 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了配置并使用了 ADC。 如何准确地使用配置文件? 我在两个 GUI 中都找不到上载配置文件选项。 谢谢

    [引用 user="Satish Uppathil]UG 是用户指南:www.ti.com/.../slau706
    有关更改 ADC 中的 NCO 的信息、请参阅第5.1.1节。 这些表格也在 UG 中。

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于触发、我希望 ADC 记录一个脉冲信号。 我希望 ADC 看到、如果 ADC 的输入端突然出现信号、该信号将记录在 HSDC Pro GUI 中。 有可能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须使用 TSW40RFxx EVM GUI 的"Low Level View"选项卡中的"open configuration"图标(位于软盘图标旁边)。  

    请注意、HSDC Pro GUI 仅用于 TSW15J56EVM。

    此致、

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是不可能的。
    此致、
    Satish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satish、

    感谢您提供信息。 我有一些后续问题。
    当我转到两个旁路配置中的任何一个时、我注意到 CHA 输入在@ 214MHz、522MHz、952.4MHz 和1.259MHz 的频谱上有一些杂散。
    我是否只打开一个配置文件(2T2R_RevC_ADC-BypassLMFS82820_18xInt_2949p12.cfg)?
    或2T2R_RevC_ADC-Bype-82820_DAC-Int18x-8847p36M_TxClkOut-Div3.cfg)、或者我是否需要加载其他内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2个配置文件之间的差异是 ADC 的计时方式。 这在 UG 的表2中显示。
    偏移处的杂散不是预期值。 有没有输入还是没有输入? 它们有多大?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它没有输入。 因此、杂散发生在通道 A 中、但不是发生在通道 B 中。信号幅度范围为-34dBm 至-38dBm

    我注意到的另一个异常是、在旁路模式下、当我输入信号(例如700MHz)时、我在 HSDC Pro GUI 中看不到700MHz 标记的信号。 但是、检测到一个信号、该信号刚刚从700MHz 移开。 这是正常的吗?

    此外、在旁路模式下、信号混叠是否存在任何已知问题? 我看到多个类似的信号在输入信号的频谱中重复出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杂散异常。 您能否共享频谱屏幕截图。  

    您是否使用信号发生器锁定 TSW40RF80EVM 上的122.88MHz VCXO? 这可能是 HSDC Pro 中信号偏移的原因。  

    输入信号的谐波将折叠到第1奈奎斯特、并出现在 ADC 输出端。 您所指的是这种情况吗? 这些是否是除了杂散之外的其他杂散、即使没有输入也是如此?

    您如何为 ADC 计时? 是通过 LMX 还是 DAC 实现的? 您能否关闭未使用的时钟。

    我们的网站上提供了有关此 EVM 中使用的 DAC 和 ADC 的(更多)详细用户指南。 请随时查看这些内容。

    此致、

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satish、

    您是否有我们可以拨打的电话号码、以便我们能够更轻松地解决此问题?


    此致、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Satish、

    那么、我们必须将122.88MHz 信号输入到 J12 LMK 时钟输入中才能使其正常工作? 现在、我们将 LMX 时钟用作参考时钟。

    因此、对于插入的图片、我们在旁路模式下将1960 MHz 的输入连接到通道 A。 我们只能看到1960 MHz 的信号、但在任何地方都能检测到干扰信号检测的频率。 是否有办法删除这些内容?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:
    您可以使用10MHz 的 J12基准。 LMK 应将板载 VCXO 锁定为此基准。
    关于杂散、旁路模式下的 LMFS 模式为82820。 但是、从您的图片上看、情况似乎并非如此。 是否可以尝试加载82820 ini 文件。
    此致、
    Satish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satish、

    那么、当我们对 J12使用10MHz 参考时、您所指的 ADC 时钟源是什么? 是 LMK 吗?

    对于82820 ini 文件,我们将收到此错误信息。 82820现在对我们不起作用。 您是否可以与我们共享.ini 文件以便让82820正常工作?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟源可以是 LMX 或 DAC、这取决于您选择加载的配置文件。 UG 中还描述了将 DAC 或 LMX 输出路由为 ADC 时钟的跳线设置。

    82820 ini 文件应该可以正常工作。 检查 FPGA 的参考时钟是否处于活动状态(探测引脚)。 此外、为什么将 ADC 输出数据速率设置为245.76M? 这是旁路模式。 您可以使用 ADC32RF45 UG 作为有关旁路模式的更多信息的参考。

    此致、

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satish、

    感谢您回答我到目前为止的问题。 我们现在能够通过旁路模式获得信号。 但是、我们的目标是能够在精确的时间范围内看到两个信号、以计算两者之间的延迟。 因此、我们的下一个目标是查看我们是否可以以某种方式触发数据捕获。

    我对触发有疑问:

    1) 1) 触发功能如何工作? 我们一直在 HSDC Pro 菜单中看到此触发器选项、但无法确定如何使用它。 也许您可以为我们提供更多的信息来了解它的算法。

    2) 2)我们 是否可能会在通过 ADC 通道 A 或通道 B 路由的输入信号上获得触发信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    在默认情况下、当您单击 GUI 中的"caption"按钮时、HSDC pro 会启动 ADC 输出捕获。 捕获从任意点开始。 触发选项允许用户根据外部触发器启动捕获。 在这种情况下、TSWJ56板中的 TRIG IN 输入可用于启动 ADC 数据采集。

    无法根据 ADC 输入通道的输入触发捕获。

    此致、

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satish、

    感谢您回答我的所有问题

    此致、
    Daniel Saspa