This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 I/Q 采样数据输出的射频收发器

Guru**** 2482775 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/730739/rf-transceiver-with-i-q-sample-data-output

主题中讨论的其他器件:CC1310CC1120

您好!

我正在寻找一款射频收发器、它可以让我实现简单的全双工无线电收发器。 您能给我一些关于芯片组选择的建议吗?

以下是具体的功能要求:

TX 和 RX 链是独立的、可以同时工作。

2. TX 可以生成 CW,最好有多频带选择。 支持基带调制将会是很好的。  

我们可以从 RX ADC 获取 I/Q 数据。 RX ADC 采样率应大于2k SPS。

非常感谢!

最棒的

周建林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有 CCxxxx 产品均为半双工、器件可以处于 RX 或 TX 模式。

    有关 I/Q 数据、您可以使用 CC1120或 CC1310、有关后续信息、请参阅 www.ti.com/.../swra571.pdf