This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流等效于 DH0035

Guru**** 2554720 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1141L, ONET1131EC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/727480/current-equivalent-to-dh0035

主题中讨论的其他器件:ONET1141LONET1131EC

我正在寻找一个单片引脚二极管驱动器。  TI 有一次制造了 DH0035、我知道现在已经停产了。  TI 目前是否有任何器件可用作引脚二极管驱动器?  如果是、请确定潜在器件以供考虑。

此致、

Karim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karim:

    感谢您发帖到 E2E。 我是电源开关团队的一员、支持直流理想二极管和开关。 遗憾的是、我的产品系列中没有任何器件可以支持高达1MHz 的射频开关、例如 DH0035。

    我正在与来自接口团队的成员交流、他们可能能够提供更好的射频前端建议。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karim:

    我是支持接口产品线的应用工程师之一。

    遗憾的是、我们没有器件能够在此低数据速率下提供超过1A 的电流。 目前大多数激光驱动器的输出电流均低于200mA、数据传输速率高于100Mbps。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复并将我的信息请求转发给接口团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Karim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、
    感谢您响应我通过 Arthur 向您提出的信息请求。 引脚二极管通常不需要如此高的驱动(1A)、但1A 的容量有助于缩短引脚二极管的导通和非导通状态之间的开关时间。 对于我的应用、200mA 正向偏置和~30V 反向偏置分别是导通和非导通状态所需的。 我想更仔细地看一下激光二极管驱动器、为此、您能否提供指向最高容量激光二极管驱动器规格表的链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karim:
    最高的 mod/bias 电流驱动器是 ONET1131EC 和 ONET1141L。
    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使另一个引脚二极管驱动器的规格与 DH0035的规格不同、也可能有效。