This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TRF37T05:TRF37T05IRGER&TRF3705IRGER DIRECR 差异?

Guru**** 1079480 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF37T05, TRF3705
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/727529/rtos-trf37t05-trf37t05irger-trf3705irger-difference

器件型号:TRF37T05
主题中讨论的其他器件: TRF3705

工具/软件:TI-RTOS

 TRF37T05IRGER 和 TRF3705IRGER?之间的具体区别是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TRF37T05和 TRF3705之间的唯一区别是断电功能的工作方式。 T05特别适用于 TDD 应用。 'T05上的断电功能不会使整个芯片断电、它只会使芯片的调制器部分断电、而不是 LO 驱动电路断电。 这样做是为了在器件将在打开和关闭之间切换时在 TDD 运行中保持调整后的载波馈通。 '05和'T05之间的规格是相同的、除了断电电流。 除非您在采用零 IF 架构的 TDD 模式下运行、否则无需使用'T05。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ:

    感谢您的回答、和。

    那么、如果我同时使用 TDD 模式零 IF 架构和 TRF3705、会产生什么不良结果?

    如果我不使用 TDD 模式零 IF 架构,但使用 TRF37T05,会有什么不良的结果?

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、如果我同时使用 TDD 模式零 IF 架构和 TRF3705、会产生什么不良结果?

    RJH>>在这种情况下将受到影响的参数是*调整*载波直通性能。 通常、您可以调整 I/Q 路径中的直流偏移平衡以抑制载波(即 LO)分量。 在"Regular (常规)"05中、在 TDD 运行时关闭电源的切换将会使调整发生扰动、并且载波分量不会被完全抑制。 当它恢复时、切换再次发生(对于正常的 TDD 操作)。 本质上、当持续切换断电时、载波馈通性能没有时间完全恢复到优化级别。 "T05不会关闭有问题的 LO 驱动电路、从而解决了这个问题。

    如果我不使用 TDD 模式零 IF 架构,但使用 TRF37T05,会有什么不良的结果?

    RJH>>在这种情况下没有影响。